LTMTCUF Control Operator Unit
Le LTMTCUF control operator unit est une interface homme-machine (HMI) qui permet la configuration, la surveillance et le contrôle du LTMT main unit, dans le cadre du TeSys Tera Motor Management System
Pour plus d’informations sur l’installation de LTMTCUF control operator unit, consultez TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de LTMTCUF control operator unit, reportez-vous à TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN.
Description de la face avant
La LTMTCUF
control operator unit face avant comprend les éléments suivants :
| A |
Écran LCD |
| B |
Touches de navigation contextuelles |
| C |
Face avant RJ45 pour connexion avec un PC (couverte) |
| D |
Interface de commande locale, comprenant cinq touches de commande et quatre voyants LED |
Description de la face arrière
La face
arrière de LTMTCUF
control operator unit est représentée dans le schéma suivant :
|
A |
Face arrière RJ45 |
Voyant d’état
Le tableau suivant décrit chacun des quatre voyants :
|
Voyant |
Statut |
Description |
|---|---|---|
|
A |
Statut marche/arrêt du moteur |
SORTIE CONTACTEUR 1 active |
|
B |
SORTIE CONTACTEUR 2 active |
|
|
C |
Statut du mode actif |
La source de contrôle active est la source Distant |
|
D |
La source de contrôle active est la source Local (Local1, Local2 et Local3) |
Pour plus d’informations, reportez-vous à TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN.
Touches de commande
L’interface de commande locale se compose de cinq touches de commande.
|
Légende |
Description |
|
Run 1 |
Touches de commande du moteur |
|
Run 2 |
|
|
Stop |
|
|
Local/Remote |
Sélection de la source de contrôle active |
|
Trip/Reset |
Réinitialisation du déclenchement |
Pour plus d’informations, reportez-vous à TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN.