DOCA0257FR-01

Séquence des phases de courant

LTMT main unit détecte la séquence des phases de courant de l’alimentation moteur triphasée.

  • L123 : courant L1 à l’angle 0°, courant L2 à l’angle 240°, courant L3 à l’angle 120°.

  • L132 : courant L1 à l’angle 0°, courant L2 à l’angle 120°, courant L3 à l’angle 240°.

  • CTWF : Détection d’un déclenchement du câblage du transformateur de courant par le LTMT main unit. Par exemple, l’une des trois phases est câblée dans la direction opposée.

NOTE: La séquence de phase actuelle n’est pas disponible en mode monophasé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?