DOCA0221FR-01

Récapitulatif des auxiliaires électriques

Emplacements pour auxiliaires électriques sur les disjoncteurs ComPacT NS630b-1600 3P/4P

Le graphique suivant montre les emplacements possibles pour les auxiliaires électriques montés dans le boîtier. Pour plus d'informations, voir LVPED221008EN ComPacT NS 630b-3200 A - Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Catalogue.

Les auxiliaires électriques comprennent :

  • OF - contact de signalisation de commutation

  • SD - contact de signalisation de déclenchement

  • SDE - contact de signalisation de défaut électrique

  • CAO - contact avancé à l'ouverture pour disjoncteurs ComPacT NS630b-1600 à commande rotative directe ou prolongée.

  • CAF - contact avancé à la fermeture pour disjoncteurs ComPacT NS630b-1600 à commande rotative directe ou prolongée.

Les auxiliaires électriques OF, SD et SDE peuvent être :

Les auxiliaires électriques CAO et CAF sont des contacts de signalisation câblés uniquement.

Les déclencheurs voltmétriques MN et MX sont décrits dans la section détaillée.

Emplacements pour auxiliaires électriques sur les disjoncteurs ComPacT NS1600b-3200 3P/4P

Le graphique suivant montre les emplacements possibles pour les auxiliaires électriques montés dans le boîtier. Pour plus d'informations, voir LVPED221008EN ComPacT NS 630b-3200 A - Circuit Breakers and Switch-Disconnectors - Catalogue.

Les auxiliaires électriques OF1, OF2, OF3, SD et SDE peuvent être :

Les déclencheurs voltmétriques MN et MX sont décrits dans la section détaillée.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.