DOCA0221ES-00

Introducción del aparato

Paso

Acción

1

Abra el aparato (en cualquier caso, se abrirá automáticamente durante la conexión).

2

Coloque el aparato en los rieles.

3

Compruebe que el aparato se apoya en los cuatro soportes.

4

Empuje el aparato hacia el chasis con cuidado de no presionar la unidad de control.

NOTA: Si no puede insertar el aparato en el chasis, compruebe que el dispositivo antierror del chasis se corresponda con el del aparato.

5

Empuje los rieles hasta introducirlos totalmente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?