DOCA0221FR-01

Embrocher l'appareil débrochable

Conditions de manutention des appareils débrochables

L'embrochage et le débrochage de l'appareil débrochable nécessite l'insertion de la manivelle d'embrochage. Lorsque des interverrouillages, des cadenas ou un dispositif de verrouillage porte ouverte sont en place, il est impossible d'insérer la manivelle.

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez le document NFPA 70E ou CSA Z462, ou son équivalent local.
  • Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
  • Utiliser la manivelle fournie pour embrocher ou débrocher l'appareil dans le châssis.
  • N'utilisez pas d'outils électriques pour l'embrochage.
  • Ne tournez pas la manivelle lorsque le bouton-poussoir d'acquittement est sorti.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.