DOCA0221ES-01

Identificación del aparato

Placa de características

Placa de características de un dispositivo con mando maneta

Placa de características para aparato con mando giratorio

  1. Nivel de rendimiento

  2. Tipo de ComPacT NS y corriente nominal

  3. Ui: tensión nominal de aislamiento

  4. Ue: tensión nominal operativa

  5. Icw: corriente nominal no disruptiva de corta duración

  6. Frecuencia

  7. Estándar

  8. Tipo de aparato: interruptor automático o disyuntor

  9. Uimp: tensión nominal no disruptiva ante impulso

  10. Ics: poder de corte en servicio

  11. Icu: poder de corte en servicio último

  12. Categoría de selectividad según IEC 60947-2

Código QR

Al escanear el código QR de la cara delantera de una unidad de control MicroLogic con un smartphone que disponga de un lector de códigos QR y de conexión a Internet, se muestra la página de inicio de Go2SE. En la página de inicio se muestra información sobre el aparato y una lista de menús (consulte más información sobre este tema ).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.