DOCA0221FR-00

D: Inspection des équipements mécaniques

  • Vérifiez les parties du corps suivantes (voir la section détaillée pour plus d'informations) :

    • Boîtier

    • Filtres de chambre de coupure

    • Contacts principaux

  • Vérifiez le montage et la résistance mécanique des appareils installés dans le tableau et des raccordements d'alimentation.

  • Vérifiez le montage et la résistance mécanique des auxiliaires et accessoires suivants sur les appareils :

    • Accessoires d'installation (par exemple, cache-bornes, plastrons)

    • Raccordements des circuits auxiliaires (voir la section détaillée pour plus d’informations)

    • Châssis et ses connexions coulissantes (voir section détaillée pour plus d'informations)

    • Borniers

    • Auxiliaires électriques

  • Vérifiez le serrage des connecteurs d'alimentation et resserrez-les au besoin (voir la section détaillée pour plus d'informations).

  • Vérifiez les filtres de chambre de coupure (voir la section détaillée pour plus d'informations).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?