DOCA0221FR-00

A: Tests d’isolement et de tenue diélectrique

ATTENTION
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Seul un personnel qualifié doit effectuer les essais d'isolement et de tenue diélectrique.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Les tests d'isolement et de tenue diélectrique sont réalisés avant la livraison des tableaux. Ces essais sont régis par les normes en vigueur.

Avant d'exécuter les tests, les opérations suivantes sont absolument nécessaires :

  • Déconnectez tous les auxiliaires électriques de l'appareil (MX, MN).

  • Retirez le calibreur long retard des déclencheurs MicroLogic.

Le retrait du calibreur déconnecte l'entrée de mesure de la tension.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?