DOCA0172PT-20

Descrição geral de páginas Web do Ecostruxure Panel Server

O servidor Web integrado no EcoStruxure Panel Server fornece páginas Web que lhe permitem colocar em funcionamento produtos elétricos e sistemas compatíveis com o EcoStruxure Panel Server no quadro de distribuição.

Além disso, as páginas Web fornecem dados em tempo real e vistas de alarme, bem como análise histórica de dispositivos (dependendo do modelo), para gestão de energia e funcionamento de entrada de gama.

As capacidades de colocação em funcionamento e de produtos elétricos permitem-lhe:

  • Detetar detetar dispositivos sem fios instalados no sistema EcoStruxure Panel Server (dependendo do modelo)

  • Detetar dispositivos Modbus-SL e Modbus TCP/IP do EcoStruxure Panel Server (dependendo do modelo).

  • Configure os dispositivos de E/S ligados ao EcoStruxure Panel Server através das entradas digitais (dependendo do modelo).

As capacidades de gestão de energia e funcionamento permitem:

  • Visualizar dados e eventos em tempo real através de um Web browser suportado.

  • Monitorize e controle os dispositivos ligados.

  • Publique dados num servidor SFTP ou HTTPS ou na nuvem da Schneider Electric.

  • Visualize tendências em dados históricos até 3 anos (modelo Advanced).

  • Exporte os dados registados selecionados para o computador para análise adicional (modelo Advanced).

Para obter informações mais detalhadas sobre as páginas Web, consulte Utilizar páginas Web do EcoStruxure Panel Server.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.