DOCA0172ES-20

Descripción general de las páginas web del EcoStruxure Panel Server

El servidor web integrado en el EcoStruxure Panel Server proporciona páginas web que le permiten poner en marcha productos y sistemas eléctricos compatibles con el EcoStruxure Panel Server en su panel de conmutación.

Además, las páginas web, proporcionan datos en tiempo real, visualización de las alarmas activas y análisis históricos de dispositivos (según el modelo) para la administración básica de operaciones y energía.

Las funcionalidades de productos eléctricos y puesta en marcha le permiten:

  • Detectar los dispositivos inalámbricos instalados en el sistema EcoStruxure Panel Server (según el modelo).

  • Detectar los dispositivos Modbus-SL y Modbus TCP/IP de EcoStruxure Panel Server (según el modelo).

  • Configurar los dispositivos de E/S conectados a EcoStruxure Panel Server con las entradas digitales (según el modelo).

Las opciones de supervisión de operaciones y energía le permiten:

  • Visualizar eventos y datos en tiempo real mediante un navegador compatible.

  • Supervisar y controlar los dispositivos conectados.

  • Publicar datos en un servidor SFTP o HTTPS o en la nube de Schneider Electric.

  • Visualizar tendencias de datos históricos de hasta 3 años (modelo Advanced).

  • Exportar los datos registrados seleccionados a su PC para realizar análisis adicionales (modelo Advanced).

Para obtener información más detallada acerca de las páginas web, consulte Utilización de las páginas web del EcoStruxure Panel Server.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.