DOCA0172PT-20

Disponibilidade de dados do sensor ambiental

Apresentação

Os dados transmitidos pelos sensores ambientais ao Panel Server depende do tipo de sensor ambiental. A tabela indica exemplos de dados disponíveis no sítio Panel Server de acordo com o tipo de sensores ambientais.

Referências comerciais do dispositivo

As referências comerciais do dispositivo utilizadas para cada tipo de sensor ambiental são:

  • CL110 (Contacte o seu representante da Schneider Electric para obter informações sobre referências comerciais.)

  • TH110 (Contacte o seu representante da Schneider Electric para obter informações sobre referências comerciais.)

  • TH150S, TH150M

  • TH200M

  • TRH (SED-TRH-G-5045)

  • TRHC02 (SED-CO2-G-5045)

Para obter uma lista completa das referências comerciais suportadas, consulte os seguintes documentos

  • DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Notas de versão do firmware

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Notas de versão do firmware

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Notas de versão do firmware

Outras medições

Dados

CL110 TH110 TH150S TH150M TH200M TRH TRHC02

Temperatura

Fase de temperatura A

Fase de temperatura B

Fase de temperatura C

Temperatura neutra

Humidade relativa

CO2 concentração

Temperatura interna

Tensão da bateria

RSSI link

Para obter uma lista completa das medições transmitidas pelos sensores ambientais, consulte DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.