DOCA0172ES-19

Disponibilidad de datos de sensor ambiental

Presentación

Los datos que transmitirán los sensores ambientales al Panel Server dependerán del tipo de sensor ambiental. La tabla indica ejemplos de datos disponibles en Panel Server según el tipo de sensores ambientales.

Referencias comerciales de los dispositivos

Las referencias comerciales de dispositivos utilizadas para cada tipo de sensor ambiental son:

  • CL110 (Póngase en contacto con su representante de Schneider Electric si desea información sobre referencias comerciales).

  • TH110 (Póngase en contacto con su representante de Schneider Electric si desea información sobre referencias comerciales).

  • TH150S, TH150M

  • TH200M

  • TRH (SED-TRH-G-5045)

  • TRHC02 (SED-CO2-G-5045)

Para obtener una lista completa de las referencias comerciales compatibles, consulte los siguientes documentos.

  • DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Notas de la versión de firmware

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Notas de la versión de firmware

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Notas de la versión de firmware

Otras mediciones

Datos

CL110 TH110 TH150S TH150M TH200M TRH TRHC02

Temperatura

Fase de temperatura A

Fase de temperatura B

Fase de temperatura C

Rango de temperatura

Humedad relativa

CO2 concentración

Temperatura interna

Tensión de la batería

Enlace RSSI

Para obtener una lista completa de las mediciones transmitidas por los sensores ambientales, consulte DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.