DOCA0172ES-19

Proxy

Presentación

Es necesario configurar los ajustes del proxy en el Panel Server cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:

  • Utiliza el acceso remoto o la conexión en la nube.

  • Su administrador de red ha implementado un proxy en la red local.

El administrador de red le proporcionará la dirección y el número de puerto del proxy.

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal, y Advanced.

Ajuste de los parámetros

El proxy se configura en las páginas web del Panel Server, en Configuración > Comunicación de red > Proxy

Ajustes de Proxy Activation

Parámetro Descripción

Proxy HTTP

Se usa para habilitar o deshabilitar el proxy HTTP (deshabilitado de forma predeterminada).

Proxy HTTPS

Se usa para habilitar o deshabilitar el proxy HTTPS (deshabilitado de forma predeterminada).

Configuración del proxy HTTP y HTTPS

Los parámetros que se indican a continuación solo se muestran cuando el parámetro Proxy HTTP o Proxy HTTPS está habilitado.

Parámetro Descripción

Dirección

Se utiliza para introducir la dirección IP o el nombre de dominio del servidor proxy HTTP o HTTPS.

IMPORTANTE: No escriba el prefijo http:// o https://.

Puerto

Se utiliza para introducir el puerto HTTP o HTTPS.

Autenticación

Se usa para habilitar o deshabilitar la obligatoriedad de la autenticación del proxy (deshabilitado de forma predeterminada).

Hosts que no son proxy

Se usa para introducir las excepciones de hosts en una lista de hosts que no son proxy.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.