DOCA0172FR-19

Proxy

Présentation

Il est nécessaire de configurer des paramètres proxy dans le Panel Server lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  • si vous utilisez l'accès à distance ou la connexion au cloud, et

  • si votre administrateur réseau a implémenté un proxy sur votre réseau local.

L'adresse du proxy et le numéro de port sont fournis par l'administrateur réseau.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal et Advanced.

Réglage des paramètres

Les paramètres de proxy sont réglés sur les pages Web de l'Panel Server, sous Paramètres > Communication réseau > Proxy.

Paramètres Activation du proxy

Paramètre Description

Proxy HTTP

Permet d'activer ou de désactiver le proxy HTTP (désactivé par défaut).

Proxy HTTPS

Permet d'activer ou de désactiver le proxy HTTPS (désactivé par défaut).

Paramètres de proxy HTTP et HTTPS

Les paramètres suivants s'affichent uniquement lorsque le paramètre Proxy HTTP ou Proxy HTTPS est activé.

Paramètre Description

Adresse

Permet d'entrer l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur proxy HTTP ou HTTPS.

IMPORTANT : Ne saisissez pas le préfixe http:// ou https://.

Port

Permet d'indiquer le port HTTP ou HTTPS.

Authentification

Permet d'activer ou de désactiver l'authentification auprès du proxy (désactivée par défaut).

Hôtes non proxy

Permet d’entrer des exceptions d’hôtes dans une liste d’hôtes non proxy.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.