DOCA0172DE-20

Benutzerverwaltung

Einführung

Das Standard-Benutzerkonto verfügt über Administratorrechte, z. B. Lesen und Ändern der Produktkonfiguration, Hinzufügen oder Entfernen von Wireless-Geräten und Zugriff auf Systemprotokolle. Der Benutzername des Benutzerkontos lautet SecurityAdmin.

Bei der ersten Anmeldung oder nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen müssen Sie das Standardpasswort eingeben: AAAAAAAA

Anschließend müssen Sie ein neues Benutzerpasswort festlegen. Beachten Sie hierbei die Passwortanforderungen.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.

Ändern des Passworts für das Benutzerkonto

Das Passwort für das Benutzerkonto kann wie folgt geändert werden:

  • Mit der Software EcoStruxure Power Commission

  • Auf jeder Panel Server-Webseite

    .
    1. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Namen des Benutzerkontos in der Kopfzeile.

    2. Wählen Sie Passwort ändern in der Dropdown-Liste aus.

    3. Geben Sie das alte Passwort ein.

    4. Geben Sie das neue Passwort ein.

    5. Bestätigen Sie das neue Passwort.

    6. Klicken Sie auf Anwenden.

Passwortanforderungen

Für den EcoStruxure Panel Server gelten bestimmte Passwortanforderungen.

Das Passwort für das Benutzerkonto muss den folgenden Regeln entsprechen:

  • Darf nicht mit dem Namen des Benutzerkontos identisch sein.

  • 8 bis 50 Zeichen.

  • Muss mindestens drei der folgenden Zeichentypen enthalten:

    • Großbuchstaben

    • Kleinbuchstaben

    • Ziffern

    • Sonderzeichen, beschränkt auf Leerzeichen und !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

Passwortsperre

Nach 10 gescheiterten Anmeldeversuchen beim EcoStruxure Panel Server wird das Benutzerkonto gesperrt.

Wenn das Benutzerkonto gesperrt ist, muss der Benutzer 10 Minuten warten, bevor er sich erneut anmelden kann.

Nach 5 weiteren ungültigen Versuchen wird das Benutzerkonto 60 Minuten lang gesperrt.

Der Sperrstatus des Benutzerkontos bleibt bei einem Neustart erhalten. Dies gilt auch für einen Neustart nach einem Stromausfall.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.