DOCA0172ES-20

Administración de usuarios

Presentación

La cuenta de usuario predeterminada tiene derechos de administrador, como leer y cambiar la configuración del producto, añadir o eliminar dispositivos inalámbricos y acceder a los registros del sistema. El nombre de la cuenta de usuario de la cuenta de usuario es SecurityAdmin.

Al iniciar sesión por primera vez o después de un restablecimiento de los ajustes de fábrica, debe introducir la contraseña predeterminada: AAAAAAAA

A continuación, debe establecer una nueva contraseña de usuario. Cumpla con los requisitos de contraseña.

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal, y Advanced.

Modificación de la contraseña de la cuenta de usuario

La contraseña de la cuenta de usuario se puede cambiar de la siguiente manera:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • En cualquier página de las páginas web de Panel Server

    .
    1. Haga clic en la flecha situada junto al nombre de la cuenta de usuario en el encabezado.

    2. Seleccione Modificar contraseña en la lista desplegable.

    3. Introduzca la contraseña anterior.

    4. Introduzca la contraseña nueva.

    5. Confirme la contraseña nueva.

    6. Haga clic en Aplicar.

Requisitos de contraseña

El EcoStruxure Panel Server incorpora requisitos de contraseña.

La contraseña de la cuenta de usuario debe cumplir las siguientes reglas:

  • No puede ser igual que el nombre de la cuenta de usuario.

  • Debe tener de 8 a 50 caracteres.

  • Debe contener al menos tres de los siguientes tipos de caracteres:

    • Letras mayúsculas

    • Letras minúsculas

    • Dígitos

    • Los únicos caracteres especiales admitidos son el carácter de espacio y !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

Bloqueo de contraseña

Después de 10 intentos no válidos de inicio de sesión en el EcoStruxure Panel Server, la cuenta de usuario se bloquea.

Cuando la cuenta del usuario se bloquea, el usuario debe esperar diez minutos para poder iniciar sesión de nuevo.

La cuenta del usuario se bloquea durante 60 minutos cada vez que se realizan cinco intentos no válidos más.

El estado de bloqueo de la cuenta del usuario se mantiene en caso de reinicio, incluido el reinicio tras interrupción de la alimentación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.