DOCA0172IT-13

Comunicazione Wi-Fi

Presentazione

EcoStruxure Panel Server supporta l'infrastruttura Wi-Fi, ovvero Panel Server può collegarsi a un router Wi-Fi (punto di accesso).

Per impostazione predefinita, il Wi-Fi non è attivo in Panel Server.

Panel Server supporta i seguenti protocolli applicativi su Wi-Fi:

  • HTTPS per fornire l'accesso alle pagine Web integrate di Panel Server

  • Modbus TCP/IP

  • Protocollo DPWS (Device Profile for Web Services) per il rilevamento della rete IP

Se Panel Server Universal o Advanced è installato in un cabinet metallico, è possibile installare un'antenna Wi-Fi esterna (codice PASA-ANT1) per estendere la rete Wi-Fi all'esterno del cabinet metallico. Le impostazioni della potenza di uscita dell'antenna esterna sono predefinite e non modificabili.

Se Panel Server Entry è installato in un cabinet metallico, utilizzare la connessione della porta Ethernet anziché il Wi-Fi per evitare interruzioni della comunicazione.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal (tranne modelli Wired by Design) e Advanced.

Impostazione dei parametri

Il Wi-Fi è impostato nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server. Procedere come segue:

  1. Accedere alle pagine Web di Panel Server (vedere l'argomento dettagliato).

  2. Attivare e configurare la connessione a Wi-Fi sulla pagina Web Impostazioni > Comunicazione di rete > Wi-Fi.

Impostazioni generali

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA O FUNZIONAMENTO ALTERATO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Non impostare il parametro Antenna Wi-Fi su Esterna se l'antenna Wi-Fi esterna non è collegata al gateway Panel Server Universal o Advanced.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
Parametro Descrizione

Attivazione Wi-Fi

Consente di attivare/disattivare il Wi-Fi (disattivato per impostazione predefinita).

Attivazione infrastruttura

Consente di attivare la capacità di connessione a un'infrastruttura esistente (disattivata per impostazione predefinita).

Antenna (modelli Universal e Advanced)

Quando è abilitato il Wi-Fi, consente di impostare il tipo di antenna utilizzata:

  • Interna (impostazione predefinita)

  • Esterna

Impostazioni dell'infrastruttura

I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando è abilitato il parametro Attivazione infrastruttura.

Parametro Descrizione

Stato della connessione

Mostra lo stato della connessione Panel Server alla rete Wi-Fi:

  • Connesso
  • Non collegato
NOTA: se la rete Wi-Fi è temporaneamente fuori servizio, Panel Server si collega di nuovo alla rete Wi-Fi entro tre minuti dal ripristino della rete.

SSID

Consente di selezionare il nome della rete wireless digitandolo nel campo o visualizzato quando si fa doppio clic nell'Elenco di rete.

IMPORTANTE: si consiglia di utilizzare WPA2 (Wi-Fi Protected Access versione 2) (o WPA3 se disponibile) per la sicurezza della rete wireless

NOTA: TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) non supportato.

Chiave di autenticazione

Consente di immettere la chiave di autenticazione per la rete Wi-Fi.

Elenco di rete

Consente di selezionare una rete Wi-Fi. Il campo SSID viene compilato automaticamente con i dati corrispondenti facendo doppio clic sul nome della rete.

Per ogni nome di rete nell'elenco, vengono visualizzate le informazioni seguenti:

  • Un'icona indicatrice della potenza Wi-Fi

  • Un'icona di blocco se è richiesta una password per collegarsi alla rete

Impostazioni IP infrastruttura Wi-Fi

I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando è abilitato il parametro Attivazione infrastruttura.

Parametro Descrizione

Stato interfaccia

Mostra lo stato dell'interfaccia Wi-Fi.

Indirizzo MAC

Mostra l'indirizzo MAC (Media Access Control). Impostazione non modificabile.

Attivazione IPv6

Consente di attivare/disattivare la configurazione IPv6 (attivata per impostazione predefinita).

Indirizzo IPv6

Mostra l'indirizzo IPv6. impostazione non modificabile.

NOTA: visualizzato quando è abilitato il parametro Attivazione IPv6.
Modalità di configurazione IPv4

Consente di selezionare la modalità di configurazione IPv4:

  • Selezionare DHCP (impostazione predefinita) per ottenere automaticamente i parametri IPv4.

  • Selezionare Statico per immettere manualmente l'indirizzo IPv4.

Indirizzo IPv4

Utilizzato per immettere l'indirizzo IP statico di Panel Server quando il parametro Modalità di configurazione IPv4 è impostato su Indirizzo IPv4 statico.

Netmask

Utilizzato per immettere l'indirizzo della maschera di rete quando il parametro Modalità di configurazione IPv4 è impostato su Indirizzo IPv4 statico.

NOTA: quando è attivato Wi-Fi, la configurazione Wi-Fi ha la precedenza sulla configurazione IP Ethernet.

IMPORTANTE: utilizzare una maschera di rete diversa per il Wi-Fi da quella utilizzata per Ethernet per evitare problemi di connettività su Panel Server.

Impostazioni gateway

I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando è abilitato il parametro Attivazione infrastruttura.

Parametro Descrizione

Modalità di assegnazione del gateway

La configurazione del gateway è uguale alle impostazioni della modalità di configurazione IPv4 e non è modificabile:

  • DHCP

  • Statico

NOTA: il gateway integra un client DHCP che riceve la configurazione IP dal server DHCP.

Indirizzo IPv4 del gateway

Consente di immettere manualmente l'indirizzo IP del gateway (router) quando il parametro Impostazioni gateway > Modalità di assegnazione è impostato su Statico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?