DOCA0172FR-19

Communication Wi-Fi

Présentation

EcoStruxure Panel Server prend en charge les fonctions Wi-Fi suivantes :

  • L'infrastructure Wi-Fi, c'est-à-dire que le Panel Server peut se connecter à un routeur Wi-Fi (point d'accès). Pour plus d'informations, voir Infrastructure Wi-Fi.

  • Un point d’accès Wi-Fi, c’est-à-dire que Panel Server peut servir de routeur Wi-Fi (point d'accès) auquel vous pouvez connecter un smartphone ou un PC. Pour plus d'informations, voir Point d’accès Wi-Fi.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal (sauf modèles Wired by Design) et Advanced.

Réglage des paramètres

La fonction Wi-Fi est activée et désactivée dans les pages Web de Panel Server (désactivée par défaut). Procédez comme suit :

  1. Accédez aux pages Web du Panel Server (voir la section détaillée).

  2. Activez et désactivez la fonction Wi-Fi dans la page Web Paramètres > Communication réseau > Infrastructure Wi-Fi > Paramètres généraux > Activation Wi-Fi.

NOTE: La fonction Wi-Fi est activée automatiquement lorsque le bouton multifonction situé sur la face avant du Panel Server est actionné lors de la mise en service du Panel Server via EcoStruxure Energy Hub Essential (partie intégrante de EcoStruxure Building Activate).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.