DOCA0172ES-19

Comunicación Wi-Fi

Presentación

El EcoStruxure Panel Server admite las siguientes funciones Wi-Fi:

  • Infraestructura Wi-Fi, es decir, el Panel Server puede conectarse a un enrutador Wi-Fi (punto de acceso). Para obtener más información, consulte Infraestructura Wi-Fi.

  • Punto de acceso Wi-Fi, es decir, el Panel Server puede servir como enrutador Wi-Fi (punto de acceso) al que conectar un smartphone o un equipo. Para obtener más información, consulte Punto de acceso Wi-Fi.

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal (excepto los modelos Wired by Design) y Advanced.

Ajuste de los parámetros

La activación de Wi-Fi está habilitada y deshabilitada en las páginas web del Panel Server (deshabilitadas de forma predeterminada). Proceda de la manera siguiente:

  1. Acceda a las páginas web del Panel Server (consulte tema detallado).

  2. Habilite y deshabilite la función Wi-Fi en la página web Configuración > Comunicación de red > Infraestructura Wi-Fi > Configuraciones generales > Activación de Wi-Fi.

NOTA: La activación de Wi-Fi se habilita automáticamente cuando se pulsa el botón multifunción de la parte delantera de Panel Server durante la puesta en marcha de Panel Server mediante EcoStruxure Energy Hub Essential (parte de EcoStruxure Building Activate).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.