Forstå prioriteringer i kontrollmodus
I enhetsadministrasjon er det nødvendig å prioritere forskjellige kontrollmoduser for å regulere driften av enheter. Denne delen bestemmer hvilke kontrollhandlinger som har prioritet fremfor andre og bidrar til å gi sikrere, mer effektive og brukervennlige installasjoner.
Anti-tripping-administrasjon (høyeste prioritet)
Anti-tripping-administrasjon forhindrer at kretsbryteren utløses ved å slå av lasten eller redusere strømmen for belastningen. Når det totale strømforbruket i en husholdning nærmer seg eller overskrider den maksimalt tillatte grensen, tar anti-tripping-administrasjon kontrollen for å redusere eller slå av visse enheter midlertidig. Anti-tripping har høyeste prioritet og overstyrer alle andre handlinger, som manuell overstyring og forhåndsdefinerte tidsskjemaer.
Scenario 1: Hjemmet ditt bruker flere høyeffektsapparater
samtidig, for eksempel klimaanlegg og elektrisk ovn. Tenk på
at den maksimalt tillatte strømstyrken er 40 ampere, og at andre
enheter bruker 30 ampere. Du har planlagt at elbilladerSchneider Charge skal kobles inn samtidig.
Svar: Laderen
justerer forbruket midlertidig til 10 ampere for å forhindre
overbelastning av strømkretsen. Den gjenopptar normal når belastningen avtar.
Scenario 2: Hjemmet ditt bruker flere høyeffektsapparater
samtidig, for eksempel klimaanlegg og elektrisk ovn. Vær oppmerksom
på at den maksimalt tillatte strømstyrken er 40 ampere og
allerede er oppbrukt. Du har planlagt at Schneider
Charge skal kobles inn samtidig.
Svar: -laderen aktiveres
ikke. I stedet vil den varsle deg om at lading ikke er tilgjengelig på grunn
av for høyt strømforbruk i hjemmet ditt, og gjenoppta normal lading når belastningen reduseres.
Se Administrasjon av anti-tripping for detaljert informasjon
om anti-tripping-administrasjon.
Manuell overstyring
Manuell overstyring henviser til en brukerinitiert handling som midlertidig endrer gjeldende innstillinger eller adferd for en enhet, og overstyrer eventuelle eksisterende tidsskjemaer eller automatiserte kontroller som er på plass samtidig. Det regnes som overstyring hvis enheten har et forhåndsdefinert tidsskjema som er aktivt. Dette er vanligvis den siste handlingen som ble utført på enheten, for eksempel å sette enheten i fraværsmodus, endre innstillingene manuelt eller aktivere bestemte stemninger. Hvis anti-tripping-administrasjon aktiveres på grunn av høyt strømforbruk, vil den imidlertid overstyre den manuelle overstyringen for å forhindre overbelastning av det elektriske systemet.
Scenario 1: -laderen er planlagt å starte
klokken 22.00. Klokken 18.00 starter du lading Schneider
Charge manuelt
på grunn av lavt bilbatteri og behov for å lade bilen så
snart som mulig.
Svar: Manuell overstyring har forrang fremfor den planlagte
ladetiden og Schneider Charge starter lading umiddelbart, og overstyrer den
forhåndsdefinerte lavlastplanen frem til neste utløser.
Scenario 2: Stuebelysningen er på i henhold til
tidsskjemaet fra kl. 19.00 til kl. 23.00. Klokken 20.00 vil du se
en film og aktivere en stemning som f.eks.Filmkveld (der lysene i
stuen er satt til Av).
Svar: Stuebelysningen
vil være slått av til neste utløser.
Scenario 3: Oppvarmingssystemet er programmert til å slå seg på
kl. 06.00 og stille inn temperaturen til 22 °C, slå seg
av kl. 08.00, slå seg på igjen kl. 18.00 til 22 °C
og slå seg av kl. 22.00. La oss si at du fryser og stiller inn
oppvarmingen til 24 °C manuelt klokka 05.00.
Svar: Den manuelle overstyringen har prioritet fremfor det
forhåndsdefinerte tidsskjemaet, og endrer temperaturen til 24
°C frem til neste utløser.
Forhåndsdefinert tidsskjema (laveste prioritet)
Forhåndsdefinerte tidsskjemaer er brukerdefinerte tider, for eksempel automatiseringer, regelmessige tidsskjemaer eller system-optimaliserte tidsskjemaer (for eksempel Wiser Home AI) for energieffektivitet og bekvemmelighet. De forhåndsdefinerte tidsskjemaene regnes som laveste prioritet og vil bli overstyrt av manuell overstyring og anti-tripping-administrasjon.
Scenario 1: Schneider Charge er planlagt til
Wiser Home AI. Det betyr at Schneider Charge vil lade automatisk
i Wiser Home AI-ladeperioden, for eksempel fra kl. 20.00 til 22.00.
I denne perioden overstiger det totale strømforbruket husholdningsgrensen.
Svar: For å forhindre at strømbryteren
utløses, aktiveres anti-tripping administrasjonen, og elbilladeren Schneider Charge slås av midlertidig
eller reduseres for å forhindre overbelastning, og dette overstyrer
Wiser Home AI-tidsskjemaet.
Scenario 2: Du har et forhåndsdefinert tidsskjema
for innkobling av belysning i stuen hver dag klokken 18 og utkobling
klokken 22. Du har også oppgitt at lyset i stuen skal slås
av ved fraværsmodus. Klokken 19.00 forlater du uventet hjemmet
og aktiverer fraværsmodus for en nødsituasjon.
Svar: Fraværsmodus overstyrer det forhåndsdefinerte
tidsskjemaet og slår av lyset i stuen til neste utløser.