Enhetskontroll
Du kan styre en enhet i hjemmet ditt direkte på Kontroll -fanen for rask kontroll eller på enhetskontrollskjermen.
Kontroll-fane
På Kontroll--fanen finner du alle enhetene som er installert i hjemmet ditt. Enhetene er arrangert iht. Romde er tilordnet til, slik at det blir lettere å administrere og styre dem.
Detaljert informasjon om hvordan du konfigurerer klimaenheter finner du i kapitlet Klimakontroll.
-
På startskjermen trykker du på Kontroll-fanen
.
MERK: Du kan også stille inn Kontroll-fanen som standard startside. For å gjøre dette går du til og aktiverer bryteren Start på Kontroll-fanen.A Kontroller en enhet raskt (f.eks. slå den på/av, juster temperaturen eller juster lukkeren)
B Indikerer at enheten er offline. Trykk på enheten for å åpne feilsøkingstrinnene. Trykk på Lær mer for å finne ut mer om zigbee-signalstyrke eller trykk på Hjelp og støtte hvis du trenger videre hjelp, og gå til Wiser Support-sidene.
C Gå til innstillingsskjermen.
D Legg til nye enheter.
Enhetskontrollskjerm
Avanserte kontroller som enhetsinnstillinger eller oppretting/tilordning av tidsskjemaer, utføres på enhetskontrollskjermen.
-
På trykker du på enheten (A) du vil styre.
-
Oppgi ønsket starus/verdi for enheten.
Enhetskontrollskjerm:
| B |
Trykk for å slå enheten på eller av manuelt. Det grønne symbolet indikerer at enheten er På. |
| C |
Hvis enheten følger tidsskjemaet for øyeblikket, viser den hvor lenge den nåværende statusen vil forbli aktiv basert på tidsskjemaet. Her betyr til 14:00 for eksempel at enheten vil forbli innkobling til kl. 16:00. |
| D |
Aktiver/deaktiver for å følge det forhåndsinnstilte tidsskjemaet for enheten. Hvis tidsplanen ennå ikke er opprettet for enheten, vil alternativet Opprett eller tilordne et tidsskjema være tilgjengelig for oppretting av et nytt tidsskjema eller tilordning av en enhet til et eksisterende tidsskjema. Se Tidsskjema for detaljert informasjon. |
| E |
Omdirigerer deg til skjermen detaljert informasjon om tidsskjemaet slik at du kan endre det eksisterende tidsskjemaet. Se Redigering av tidsskjema. |
| F |
Legg til eller fjern enheten fra Favorittenheter. Se Administrer favoritter. |
| G |
Navigerer til Enhetsdetaljer. |