SUG_NO_WH-01

Enhetsdetaljer

Du finner alle relevante innstillinger for en enhet i enhetsdetaljene.

Du kan navigere til enhetsdetaljene fra Liste over enheter ved å trykke på Enhet eller fraEnhetskontroll ved å trykke på enhetsinnstillingen.

A

Trykk for å endre navnet på enheten.

B

Trykk for å endre plasseringen for enheten

MERK:
  • En enhet kan bare tilordnes til ett rom.

  • Enheter (unntatt klimaenhetene) som du fjerner fra rommet, vises som ikke tilordnet.

  • Klimaenheter må tilordnes til et rom for å fungere. Klimaenheter kombineres til én klimakontroll når de tilordnes til samme rom. Du finner detaljert informasjon om klimakontrollen i kapitlet: Klimakontroll.

C

Trykk for å identifisere enheten.

MERK: De fleste enhetene vil lyse opp status-LED-en sin for å gjøre det lettere å finne dem. Du finner detaljert informasjon om denne -funksjonen i brukerveiledningen for den aktuelle enheten. Se Liste over Wiser-enheter for lenker til brukerveiledningen for hver enkelt enhet.

D

Trykk for å fjerne enheten fra Wiser-systemet.

MERK: Det bør kun være nødvendig å fjerne en enhet hvis den må skiftes ut eller som en del av feilsøking, for eksempel hvis du må koble enheten til huben på nytt.

E

Indikatoren for batterilading, som viser aktuell batteristatus for batteridrevne enheter.

G

Zigbee signalstyrkeindikator som viser den aktuelle signalstyrken for Zigbee-enhetene. Se Om signalstyrke for å lære mer om zigbee-signalstyrken.

MERK: Denne funksjonen gjelder ikke for Wiser Plug-enheter.
VIKTIG: Signalstyrken vises ikke for Wi-Fi-®-enheter (unntatt for huber). De vil bare vise singal mangler () hvis enheten er offline.

Noen enheter har spesifikke funksjoner og innstillinger. Lukkerenheter har for eksempel en mulighet til å konfigurere varigheten på åpning og lukking. Du finner detaljert informasjon i brukerveiledningen for den aktuelle enheten. Se Liste over Wiser-enheter for lenken til brukerveiledningen for hver enhet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?