Dynamisk tariff
- Etter å ha lest informasjonen om innføring av
tariff. På skjermen Tariff trykker du
på Elektrisitet.MERK: Hvis du allerede har konfigurert tariffinnstillingene dine, følger du menynavigasjonen hvis du trenger å endre tariffen.
På startskjermen trykker du på . - Trykk på
(A) og velg Dynamisk.
- Trykk på
(B) for å stille innkontraktsgrensen.
VIKTIG: Kontraktsgrense er allerede oppgitt når du parer hoved-PowerTag som Strømnett. Se Paring av hovedenheten.- Velg kontraktsgrensen din (kVA/A/kW) størrelse fra rullegardinmenyen, og trykk deretter
på
og oppgi en verdi ved hjelp av tastaturet i henhold til ditt land.
TIPS: .Et varslingsvindu vil bli åpnet slik at kontraktgrensen brukes av algoritmen for anti-tripping-behandling. Ved feil innstilling kan det hende at den ikke virker som forventet, og dette kan føre til utløsning av strøm. Trykk på Fortsett hvis du vil fortsette.
VIKTIG: Anti-Tripping kan kun brukes hvis du har installert varmtvannsbereder / elbilkontakt / Schneider Charge i hjemmet ditt.For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link). - Trykk på
etter at du har oppgitt kontraktsgrensen.
- Velg kontraktsgrensen din (kVA/A/kW) størrelse fra rullegardinmenyen, og trykk deretter
på
- Trykk på
(C) og velg en abonnementstype (D) (henviser til gjentakende avgift).
- Oppgi en verdi i feltet Kostnad (kr) (E)
og trykk på Still inn.TIPS: Fastprisen brukes for å gjenopprette basiskostnaden for strømtjenester, uavhengig av hvor mye energi som brukes. Disse kostnadene er elektrisitetskostnader som ikke endres uansett hvor mye elektrisitet du bruker. Dette beløpet er fast på strømregningene.
- Trykk på
(F) og velg tariffsonen basert på din plassering.
MERK:-
En tariffsone er et avgrenset område hvor de samme prisreglene for energi gjelder. Den brukes til å reflektere regionale kostnader og administrere distribusjon av elektrisitet. Denne informasjonen fremgår av strømregningen din.
-
Vi tar kun hensyn til spotprisen og ikke hele tariffen. Derfor kan den faktiske strømregningen variere.
-
Hvis du ikke vet hvilken tariffsonen din tilhører, trykk på Finn din tariffsone (G) for å finne tariffsonen din ved hjelp av kartet.
-
- Trykk på Lagre når detaljene er lagt inn.