SUG_NO_WH-01

Energioversikt

Vi estimerer hvor mye energi du ellers ville ha brukt, sammenligner det med hva du faktisk har brukt og viser dette som en prosentvis besparelse.

Etter hvert som måneden går, kan du holde oversikt over hva du har spart ved å åpne appen. Energibesparelsene dine oppdateres hver time, så svingninger er normalt.

Systemet bruker en smart algoritme for å bare telle tiden da Wisers smartfunksjoner aktivt sparte energi for deg.

Trykk på spørsmålstegnet (A) for mer informasjon.

Oppvarmingstimer (B):

Denne delen delen viser hvor mye oppvarmingstid du har brukt i forhold til utetemperaturen.

Temperaturene oppdateres hver time. Hver grønne indikator viser den daglige oppvarmingstiden for de siste 30 dagene. Lengden på indikatorene viser hvor mange ganger rommene dine har bedt om oppvarming hver dag.

MERK: Den blå indikatoren viser inneværende måned og vil skifte til grønn når måneden er over.

Nye brukere vil ikke se grønne indikatorer før du begynner å bruke oppvarmingen.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.