SUG_NO_WH-01

Aktivitet og miljø

(A) viser interessante fakta om hvordan du bruker oppvarmingssystemet ditt, samt andre interessante ting som har skjedd i omgivelsene i løpet av den aktuelle måneden.

Disse tallene oppdateres hver time. Antall ganger du har skrudd ned varmen telles ved hjelp av manuell opp- eller nedjustering. Antall ganger du har skrudd opp varmen telles ved en økning eller manuell justering av temperaturen. Antall timer med sol beregnes som antall timer med mindre enn 50 % skydekke.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.