SUG_NO_WH-01

App-innstillinger

Oversikt over alternativene som er tilgjengelige i innstillingsmenyen.

Innstillingsmenyen inneholder forskjellge innstillinger for deler av Wiser Home-systemet.

Rom og enheter administreres fra innstillingsmenyen.

startskjermen :

  1. Trykk på .

    Innstillingsmenyen:

    Konto

    Endre detaljene for kontoen din, for eksempel passord, varslingsinnstillinger, hjemmeadresse osv.

    MERK: Du finner også varslingsinnstillingene (f.eks. lavt batterinivå) her.

    Energistyring

    Denne muligheten er kun tilgjengelig hvis du har energienheter installert hjemme.

    • Tariff: Oppgi tariffen for å få tilgang til energikostnader og faktureringsdata. Du kan oppgi tariffen basert på avtaletypen din. Se for detaljert informasjon om hvordan du konfigurerer tariffen.

    • Administrasjon av anti-tripping: For å aktivere/deaktivere administrasjon av anti-tripping for enheter. Administrasjon av anti-tripping forhindrer at strømbryteren utløses ved å slå av belastningen (f.eks. ) eller redusere kraften for belastningen. Enheter som er kompatible, vil automatisk bli lagt til i administrasjon av anti-tripping. Se Administrasjon av anti-tripping for detaljert informasjon om hvordan du administrasjon av anti-tripping.

    Rom

    Liste over alle rom i hjemmet ditt. Tilgang til romalternativer.

    Enheter

    Liste over alle enheter i hjemmet ditt. Tilgang til enhetsalternativer.

    Fraværsmodus

    Oppgi hva som skal skje når du aktiverer fraværsmodus, for eksempel temperaturinnstilling og hvilke enheter som skal slås av. Se Bortemodus for detaljert informasjon.

    Systeminnstillinger

    Mer detaljert informasjon om Wiser Home-appen. Oppgi tidssonen din her.

    Støtte

    Gir deg generell hjelp, for eksempel lenke til FAQ-delen på , tilgang til detaljert veiledning, feilrapportering og kontaktinformasjon til kundestøtte. Se Support for detaljert informasjon.

    Startskjerm

    utseendet for startskjermen.

    App-tema

    utseendet for Wiser Home-appen til lys modus eller mørk modus. Se App-tema .

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.