Komfortmodus
Den forbedrer termisk komfort ved å justere innstillingspunktet før tidsskjemaet slik at rommet har ønsket temperatur på det nøyaktige tidspunktet du har konfigurert. I tillegg sparer det energi ved å tidspunktene for når kjelen skal slås på, i motsetning til tradisjonell oppvarming som bare starter oppvarmingen på det planlagte tidspunktet.
Komfortmodus deaktivert
Når komfortmodus er deaktivert, begynner rommet å varmes opp på det planlagte tidspunktet, og det vil oppnå den innstilte temperaturen en stund etter det planlagte starttidspunktet.
Kjelen begynner å varme opp klokka 6 om morgenen i henhold til tidsskjemaet som er konfigurert for temperaturendringen.
Komfortmodus aktivert
Når komfortmodus er aktivert, vil rommet begynne å varmes opp opptil 3 timer før en planlagt temperaturendring. Den spesifikke tiden som trengs for å forvarme rommet beregnes av Wiser, og kan variere.
Kjelen starter før kl. 06.00 for å oppnå ønsket temperatur i tide for den planlagte endringen.
Når et rom er i komfortmodus, vises et «C»-symbol med en pil rundt på temperaturjusteringsskjermen i appen. Dette symbolet vises også i displayet for romtermostaten.
I løpet av en komfortperiode vil Wiser Home-appen og Wisers romtermostaten med display vise den kommende konfigurerte temperaturen som Wiser regulerer oppvarmingen til. Hvis tidsskjemaet for eksempel oppgir 16 °C om natten og deretter 21 °C fra kl. 6.00, vil Wiser Home-appen og romtermostaten vise en omkranset «C» og 21 °C som innstilt temperatur i komfortperioden.