SUG_NO_WH-01

Google Home

Google Home er et merke av smarthøyttalere som fungerer på samme måte som Amazon Echo. Googles intelligente PA, Google Assistant, tilsvarer Amazons Alexa. Google Home er også tilgjengelig på alle Android-enheter, og krever ikke bruk av «smarthøyttalere».

Brukeren kan si en rekke kommandoer for å be om informasjon, eller be Google Assistant om å utføre en handling for eksempel å spille musikk, spille en video, rapportere nyheter eller få tilgang til hjemmeautomatisering. Alt dette kan styres fra en Google Home-enhet.

Konfigurering av Wiser Home med Google Home

  1. På startskjermen for Wiser Home-appen trykker du på .

  2. Trykk på Konto > App og Tilkoblinger og vis tilgjengelige skytjenester.

  3. Trykk på Google Assistant . Dette åpner Google Assistant-appen på smarttelefonen din for å koble den til Wiser-systemet.

  4. Velg Wiser Heat fra listen for å konfigurere Wiser Home-oppsettet ditt.

  5. Skriv inn brukernavnet og passordet du opprettet for Wiser-systemet, og trykk på Ferdig.

  6. Gi de nødvendige tillatelsene slik at du kan oppdage alle Wiser-enhetene du har konfigurert, og slik at du kan styre Wiser-systemet ditt ved hjelp av Google Assistant-appen og ved hjelp av stemmekommandoer.

Endringer gjort med Google Home

Alle endringer som gjøres via en stemmekommando relatert til romtermostater og radiatortermostater, er gyldige i én time eller til neste planlagte hendelse. Brukeren kan ikke endre denne handlingen. Dette gjelder også for økninger som initieres fra radiatortermostaten.

Årsaken til at det ikke er implementert permanente endringer av Wiser-temperaturen, er at en stemmekommando lett kan glemmes, noe som kan føre til at oppvarmingen ved et uhell blir stående på i lange perioder, for eksempel når brukerne forlater hjemmet.

MERK: Når det gis en kommando om å øke/redusere temperaturen, men det ikke oppgis et temperatursettpunkt, setter Google Home det nye temperatursettpunktet til det forrige temperatursettpunktet ± 3 grader. Denne verdien styres av Google Home og skiller seg fra en vanlig Wiser-boost, som setter som standard det nye settpunktet til ±2 grader over/under den aktuelle omgivelsestemperaturen.
MERK: Kommandoer for å slå oppvarmingen «PÅ/AV» er for øyeblikket ikke tilgjengelige i Google Home. Dette er gjort med hensikt, da «OFF» ikke kan forenes med begrepet midlertidig drift, og omvendt eksisterer ikke begrepet «ON»-settpunkt i Wiser-systemet.
MERK: Hvis Wiser Plug følger et tidsskjema, vil alt du ber Google Home om å gjøre i forbindelse med Wiser Plug vare til neste hendelse i Wiser Plug-tidsskjemaet. Hvis Wiser Plug kjører i manuell modus, vil alt du ber Google Home om å gjøre forbli på plass til neste kommando fra enten Google Home eller Wiser Home-appen.

Vanlige Wiser-kommandoer for Google Home

Nedenfor finner du en liste over vanlige Wiser-kommandoer som brukes med Google Home:

  • Forespørsel: «OK Google, er lyset i soverommet PÅ?»

  • Romtemperatur: «OK Google, hvor varmt er det i (romnavn)?»

  • Innstilt temperatur: «OK Google, sett (romnavn) til XX grader»

  • Øk temperaturen: «OK Google, øk settpunktet med XX grader»

Nedenfor finner du en liste over vanlige Wiser Smart plugg-kommandoer som brukes med Google Home:

  • Bordlampekommando: «OK Google, slå bordlampen PÅ/AV»

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.