SUG_NO_WH-01

Koble til Hubens midlertidige Wi-Fi®-nettverk

Huben vil opprette et midlertidig Wi-Fi® -nettverk. Koble telefonen til hubens Wi-Fi®-nettverk.

Bruk appen som profesjonell installatør eller huseier:

  1. Velg din hub.

    MERK: Hvis du har logget inn som profesjonell installatør, kontrollerer appen om det finnes nyere fastvare. Hvis huben ikke har den nyeste versjonen, blir du bedt om å oppdatere før du fortsetter med konfigureringen.
  2. Sett huben i konfigurasjonsmodus.

    MERK: Metoden for å sette huben i konfigurasjonsmodus, er individuell for hver hub. Se instruksjonene som følger med appen.

  3. Trykk på Neste (A).

    For hub i 2. generasjon:

  4. Koble smarttelefonen din til hubens midlertidige Wi-Fi®-nettverk enten ved hjelp av QR-kode eller manuell tilkobling.

    TIPS: Trykk på Finner ikke passordet for å åpne Schneider Electric FAQ-siden i nettleseren din.

    QR-kode-tilkobling:

    For hub i 2. generasjon:

    1. Trykk på Åpne kamera og skann QR-koden fra enheten.

      VIKTIG: Gi appen tilgang til kameraet ditt når du blir bedt om det.
    2. Det vises et popup-vindu som ber om tillatelse til å bruke et midlertidig WiFi-nettverk. Trykk på Koble til for å opprette tilkoblingen.

    Manuell tilkobling:

    1. Trykk på Koble til manuelt.

    2. Gå til innstillingene på smarttelefonen din eller trykk på Åpne Wi-Fi-innstillinger (C).

    3. Koble til hubens Wi-Fi® og oppgi passordet som står på frontdekselet og innne i bakdekselet for huben.

    4. Gå tilbake til Wiser Home-appen og trykk på Fortsett (D) for å opprette forbindelsen.

  5. Hvis du vil sjekke om huben har den nyeste versjonen av fastvaren eller fullføre installasjonsprosessen uten å koble til nettverket, trykker du på Hopp over (F) og fortsetter med kapitlet Oppdatering av fastvaren

    MERK: Alternativet Hopp over (F) er ikke tilgjengelig hvis du logger inn i appen som huseier. Se Roller i Wiser Home-appen for mer informasjon om tilgangsnivåene.
    MERK: Den profesjonelle installatøren har mulighet til å hoppe over Wi-Fi®-konfigurasjonen og fullføre installasjonsprosessen. Dette betyr imidlertid at du ikke vil kunne koble huben til Wi-Fi®, registrere for en konto eller kontrollere enhetene dine utenfor hjemmet.

  6. For å koble huben til Wi-Fi®-nettverket og fortsette konfigurasjonen, trykk på Fortsett (G) og fortsett med kapittel Koble til Wi-Fi®.

    For hub i 2. generasjon:

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.