SUG_NO_WH-01

eSetup-appen

eSetup for Electicians-appen er spesialappen for elektrikere for konfigurering av smarthus- og smartpanelenheter.

Du trenger ikke PC eller kompliserte verktøy for å konfigurere smarte systemer – alt kan gjøres via smarttelefonen takket være eSetup for Electricians-appen

Med eSetup for Electricians-appen kan du:

  • kjøre i gang Wiser-produkter med trinn-for-trinn-veiledning

  • se hele installasjonen i DEMO-modus (ingen behov for faktiske enheter)

  • definere systemet og innstillingene for enhetene

  • verifisere og teste installasjonen

koble direkte til Bluetooth eller Wi-Fi på produktet. Denne spesialappen for elektrikere er et igangkjøringsverktøy for Wiser-enheter i boliger og SmartLink-, og SmartTag-enheter i små bygninger.

MERK: Det er ikke alle Wiser-enheter som kan konfigureres med eSetup-appen. Appen tilbyr konfigurasjon for enheter som f.eks. lys- og lukkerenheter, Schneider Charge.

Bruke av eSetup-appen

Med eSetup-appen kan du konfigurere enheter behov forinternettforbindelse.

Smarttelefonen din vil koble seg direkte til enheten.

Du kan oppgi navnet på enheten og tilordne den til et rom. Andre innstillinger avhenger av de enkelte enhetene.

Du kan teste enhetene.

Slik konfigurerer du en enhet:

  1. Velg enhetstype (lys- og lukkerinnretninger).

  2. Velg den spesifikke enhetstypen, f.eks. dreiedimmer.

  3. Koble enheten til appen ved å sette den i paringsmodus.

    Appen viser deg hvordan du setter enheten i paringsmodus.

  4. Oppgi navnet på enheten.

  5. Tilordne enheten til et rom.

  6. Test enheten.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.