SUG_NO_WH-01

Energidomene uten strømnett

Du kan overvåke energiforbruket og -produksjonen din selv uten en strømnettovervåkingsenhet (PowerTag E). Hvis det er installert frittstående energienheter i hjemmet ditt, vil energisenteret være tilgjengelig for å hjelpe deg med å administrere og overvåke energiforbruket.

Frittstående energienheter:

  • Schneider Charge

  • Wiser 16 A-relé for temperaturregulering

  • Smart vannvarmerpuck

  • Tilkoblede kontakter

  • Smart Tag Energy

  • SmartPlugg 16 A

I energisenteret kan du overvåke energiproduksjonen, se detaljert forbrukshistorikk og spore energikostnader ved å oppgi tariffen din.

VIKTIG: Wiser-systemet støtter konfigurasjonen med følgende energikilder og kombinasjoner:
  • Ingen kilder

  • Solenergi

  • Solenergi + batteri

For å navigere til energisenteret:

  1. På startskjermen trykker du på .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?