SUG_NO_WH-01

LED

LED Beskrivelse

Huben starter eller kjører i gang.

Huben er slått på og fungerer som normalt.

Midlertidig Wi-Fi®-nettverk for huben er aktivert

Huben søker aktivt etter enheten som skal pares.

Wi-Fi-®-feil

Huben kan ikke koble til Wi-Fi-®nettverket.

Kontroller at ruteren er slått på og fungerer som normalt. Hvis du har endret påloggingsinformasjonen for Wi-Fi-®-nettverket eller installert en ny ruter, må du konfigurere huben tilsvarende.

Fastvareoppdatering

Under oppdateringen av fastvaren vil huben koble fra Wi-Fi-®-nettverket.

Huben kan ikke koble til Wiser Cloud.

Huben fortsetter å kontrollere de tilkoblede enhetene som normalt.

Appen vil kun koble seg til huben når smarttelefonen din er på samme Wi-Fi-®-nettverk som huben.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?