SUG_NO_WH-01

Konfigurering av huben

For å kunne styre systemet via smarttelefonen din må huben må være koblet til internett.

Du kan konfigurere huben ved å bruke appen som huseier og profesjonell installatør.

Appen tilbyr menyen «Profesjonell installatør» for å konfigurere et Wiser-system og legge til enheter uten å måtte være logget inn.

Du kan også konfigurere Wiser-systemet ved å bruke appen som huseier etter at du har opprettet en konto. Se Konfigurering av konto for informasjon om hvordan du oppretter en konto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?