SUG_NO_WH-01

Amazon Alexa

Amazon Alexa® (Alexa) er en intelligent personlig assistent utviklet av Amazon®, og er i stand til stemmeinteraksjon.

Wiser samarbeider med Alexa for å gi deg muligheten til å regulere temperaturen i hvert rom i systemet ditt ved hjelp av et vekkeord og en instruksjon.

Vekkefunksjonen er «» Alexa, etterfulgt av en instruksjon som «Øk temperaturen.»

For øyeblikket tilbyr Amazon interaksjon og kommunikasjon med Alexa kun på engelsk og tysk.

Konfigurering av Wiser Home med Alexa

  1. På startskjermen for Wiser Home-appen trykker du på .

  2. Trykk på Konto > App og tilkoblinger for å finne forskjellige skytjenester.

  3. Trykk på alternativet Alexa. Dette vil omdirigere deg til Amazons nettside for å koble til Wiser-systemet.

  4. Klikk på Aktiver for å forbinde Alexa med ditt Wiser-system.

  5. Oppgi brukernavnet og passordet du har konfigurert for Wiser-systemet ditt, og trykk på Ferdig.

  6. Gi de nødvendige tillatelsene. Du vil motta en bekreftelse på at kontoen din er koblet til.

    Alexa vil nå registrere alle Wiser Home-enhetene du har konfigurert, slik at du kan styre Wiser-systemet ditt ved hjelp av Alexa-appen og med stemmekommandoer.

Endringer gjort med Alexa

Hvis Alexa blir bedt om å øke temperaturen med 2 °C, vil den legge til 2 °C til settpunktet ditt. Hvis omgivelsestemperaturen allerede er >2 °C over det aktuelle settpunktet, vil den faktiske temperaturen ikke bli endret, og Wiser vil ikke slå PÅ varmen.

Eksempel: Hvis det aktuelle settpunktet er 16 °C, den aktuelle romtemperaturen er 19 °C og du ber Alexa om å øke temperaturen med 2 °C, vil det aktuelle settpunktet endres til 18 °C, men oppvarmingen vil ikke starte fordi romtemperaturen allerede er høyere enn 18 °C.

Alt du ber Alexa om å gjøre i forbindelse med Wisers romtermostater og radiatortermostater, vil bare vare i én time, eller til neste planlagte endring av settpunktet, hvis denne endringen skal finne sted innen en time. Etter dette går den tilbake til opprinnelig innstilling, og du må be Alexa om å gjøre det igjen.

Hvis en enhet følger et tidsskjema, vil alle innstillinger som endres av Alexa, vare til neste hendelse i tidsskjemaet. Hvis enheten kjører i manuell modus, vil alle kommandoer til Alexa forbli aktive inntil neste kommando eller neste manuelle innstilling.

Vanlige Wiser-kommandoer for Alexa

Alexa krever eksplisitte instruksjoner. Du må informere Alexa om hvilket rom du ønsker å henvende deg til, etterfulgt av en instruksjon, for eksempel «øk temperaturen». Hvis det ikke oppgis et spesifikt rom, vil Alexa spørre deg hvilket rom du ønsker å regulere, og deretter øke innstilt temperatur med 1 °C basert på svaret du gir.

Hvis du vil at settpunkttemperaturen skal økes med 4 °C i stuen, må du eksplisitt be Alexa om å «Øk temperaturen i stuen med 4 °C.»

Nedenfor finner du en liste over vanlige Wiser-kommandoer som brukes med Alexa:

  • Registrer enheter: «Alexa, finn enheter»

  • Reduser temperaturen: «Alexa, senk temperaturen oppe med 4 grader»

  • Øk temperaturen: «Alexa, øk temperaturen oppe med 3 grader»

  • Innstilt temperatur: «Alexa, sett temperaturen oppe til 20 grader.»

  • Få temperatur: «Alexa, hva er temperaturen oppe?»

  • Få settpunkt: «Alexa, hva er innstillingen for andre etasje?»

MERK: Alexa betrakter romnavnene og lysene som enheter.

Nedenfor finner du en liste over vanlige Wiser Smart Plugs-kommandoer som brukes med Alexa:

  • Slå av lysene i kontakten med navnet nattbordslamper: «Alexa, slå AV nattbordslampene.»

  • Slå PÅ lysene i kontakten med navnet nattbordslamper: «Alexa, slå PÅ nattbordslampene.»

Forslag når du bruker Alexa:

  • Enkle romnavn anbefales, for eksempel «stue».

  • Du kan ikke slå oppvarmingen PÅ eller AV ved hjelp av Alexa.

  • Du kan ikke øke/redusere temperaturen fra Av. Når et rom er satt til Av, kan du justere rommet til en bestemt temperatur.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.