SUG_NO_WH-01

Kontoinnstillinger

I konto-menyen kan du administrere adressen din, tilpasse varsler og alarmer, administrere personvern, koble til tredjepartsapper, oppdatere passordet ditt og til og med slette kontoen din hvis det er nødvendig.

I menyen Innstillinger:

  1. Trykk på Konto (A).

Kontomenyen:

Mitt hjem Konfigurer detaljene for hjemmet ditt.
Varsler og alarmer Oppgi hvilke varsler og alarmer du ønsker å motta.
Apper og tilkoblinger

Appene og tilkoblingene har følgende alternativer:

Wiser-tilkoblinger

  • Wiser Energy: Hvis du har en Wiser Energy-konto, kan du koble til Wiser Energy-appen eller opprette en konto.

Partnertilkoblinger

  • Enode: Enode lar deg forbedre Elbil-ladeopplevelsen ved å integrere den i Wiser-appen. Ved å koble deg til Enode kan du styre elbilladeren din og overvåke viktige detaljer som f.eks. enhetsstatus og telemetridata. Se XXX for fullstendig informasjon om enode.

Tredjepartstilkoblinger

  • Alexa / Google Home: Integrer med populære tredjepartsapper som f.eks. Alexa og Google Home for praktisk stemmestyring. Se Stemmestyring for detaljert informasjon.

  • Matter: Gjør det mulig for Matter-kompatible enheter å kommunisere med tredjepartsapper som f.eks. Google Home, Apple Home og Amazon Alexa, for å sikre sømløs samhandling mellom smartenheter. Se Matter for mer informasjon.

Personverninnstillinger

Aktiver eller deaktiver muligheten til å motta markedsførings-e-poster og bidra til dataanalyse for forbedring av tjenesten. Den gir også informasjon om bruksvilkårene og personvernerklæringen.

Endre passord Du kan endre passordet ditt her.
MERK: Du finner kravene til Wiser Home-passordet i kapittel Oppretting av konto
TIPS: Følg til tipsene om passord og andre metoder for å sikre systemet ditt i kapitlet Prinsipper for cybersikkerhet
Logg ut

Logg ut av kontoen din

MERK: For å kunne bruke Wiser Home-appen må du være logget inn med en konto.
Slett kontoen min

Slett kontoen din.

Sletting av kontoen skjer umiddelbart og er permanent.

Du må være logget inn i din Wiser Hub for å kunne slette kontoen din.

MERK: Når du sletter kontoen din, blir e-postadressen din merket som slettet.
MERK: En slettet konto kan ikke gjenopprettes.
MERK: Når du sletter kontoen din, blir du logget ut av Wiser-systemet og kan ikke logge inn igjen. Sørg for å ta Wiser-systemet ut av drift først.
TIPS: I stedet for å slette kontoen din hvis du må forlate et Wiser-system (f.eks. ved flytting), må du tilbakestille huben og ha påloggingsinformasjonen din klar for neste Wiser-system.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.