SUG_NO_WH-01

Legg til tidsskjema

  1. På skjermen Automatisering trykker du på symbolet (A).

  2. Oppgi et navn i tekstfeltet (C).

  3. Velg enhetstypen for tidsskjemaet.

    VIKTIG:
    • Et tidsskjema kan bare lages for én enhetstype. Hvis du vil slå på lyset samtidig som du lukker en persienne, må du opprette to tidsskjemaer.

    • Romnivåplanlegging: Når du tilordner en klimakontrollenhet (for eksempel en termostat) til et rom ved hjelp av Wiser Home-appen, bruker systemet romnivåplanlegging. Dette betyr at alle enheter i samme rom følger en felles oppvarmingsplan. Basert på brukerrollen opprettes det et standard tidsskjema når klimaenheter tilordnes.

      Når du er logget inn som profesjonell installatør:

      • I skjermbildet for enhetskontroll , er bryteren Følg tidsskjema slått Av som standard.

      • Alle rom er satt til manuell modus.

      • Du kan aktivere bryteren Følg tidsskjema hvis du ønsker at standard oppvarmingsplan skal gjelde.

      Når du er logget inn som huseier:

      • skjermen for enhetskontroll, er bryteren Følg tidsskjema slått På som standard.

      • Systemet bruker automatisk en standard oppvarmingsplan.

      • Du kan når som helst redigere tidsskjemaet slik at det passer til dine daglige rutiner og preferanser.

      Se Klimakontroll for detaljert informasjon om klimakontrollene.

  4. Velg enhetene som tidsskjemaet gjelder for.

    MERK: Alle enheter av den valgte enhetstypen er tilgjengelige i listen.

  5. Trykk på Opprett (D).

  6. Trykk på symbolet (E) og konfigurer detaljene for hendelsen.

    Du finner detaljert informasjon om hvordan du legger til hendelser og redigerer tidsskjemaer i kapitlet « Redigering av tidsskjema.

  7. Fortsett å legge til hendelser til tidsskjemaet er fullført.

    MERK: Endringer i tidsskjemaet lagres umiddelbart.
  8. Når tidsskjemaet er ferdig, trykker du på Tilbake (F) for å lagre tidsskjemaet.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.