SUG_NO_WH-01

Valg av monteringssted

Huben er kontrolleren i systemet og må være innenfor rekkevidde for alle enheter slik at systemet fungerer på riktig måte.

Den ideelle plasseringen for huben bestemmes av følgende:

  • Layouten til bygningen der systemet er installert

  • Plassering av andre enheter som skal brukes i systemet

Generelle instruksjoner for montering av hub og enhet

Når det gjelder diagrammet, er det svært viktig å plassere huben (A) så sentralt som mulig i forhold til området som opptas av alle enheter som får strøm fra strømnettet (B), for eksempel brytere og dimmere. Nærhet til batteridrevne enheter av typen « (C) bør også vurderes i forbindelse med tipset som er nevnt etter diagrammet.

TIPS: Den batteridrevne bevegelsessensor i garasjen (D) er langt fra huben. Sensoren kan imidlertid kobles til huben via den hovedstrømforsynte enheten som brukes som garasjelysbryter (E). Dette skyldes at strømnettbaserte enheter også fungerer som utvidelser for systemnettverk. Ta hensyn til dette når du bestemmer hvor du vil plassere huben.

Smart Tag Energy Krav til monteringen

Wiser Home Hub anbefales installert innen 3 meter fra Smart Tag Energy (B)-enheter for sikre god forbindelse.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?