SUG_NO_WH-01

Koble til Wi-Fi®

Når du er koblet til hubens midlertidige Wi-Fi-®nettverk, oppgir du innloggingsinformasjonen til din hjemme-Wi-Fi® i huben.

For å innloggingsinformasjon for Wi-Fi®:

  1. Bruk Wiser Home-appen som profesjonell installatør eller en huseier.

  2. Følg trinnene i kapitlet Koble til Hubens midlertidige Wi-Fi®-nettverk .

  3. Når du blir bedt om å koble til huben til hjemmenettverket ditt®, trykker du på Fortsett (A).

  4. Velg Wi-Fi®-nettverket ditt fra listen.

    MERK: Hvis hjemmenettverket ditt ikke vises i listen over tilgjengelige nettverk, trykker du på Kan du ikke se nettverket ditt? slik at du kan oppgi nettverksinformasjonen manuelt for enkel tilkobling til hjemmenettverket.

  5. Oppgi Wi-Fi®-passordet og trykk på Logg inn (B).

    • Hvis du har logget inn som profesjonell installatør av , følg trinn 6.

    • Hvis du har logget inn som huseier, følg trinn 7.

  6. Når huben er koblet til Wi-Fi®i-nettverket ditt, kan du begynne å legge til enheter til huben.

    MERK:
    1. Huben arbeider bare i 2,4 GHz-båndet.

    2. For mer informasjon om hvordan du legger til enheter til huben, se kapitlet Legg til en enhet.

  7. Velg ett av følgende alternativer:

    • Tilbake til hjemmesiden: Trykk for å gå tilbake til startskjermen.

      TIPS: Trykk på for å begynne å legge til enheter for å styre hjemmet ditt. Se Legg til en enhet.

    • Legg til en ny enhet: Trykk for å begynne å legge til enheter for å styre hjemmet ditt. Se Legg til en enhet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?