SUG_NO_WH-01

Koble enheter til huben

For at Wiser-enhetene skal kunne styres av huben, må de være koblet til den.

Tilkobling av enheter til huben er en del av konfigureringsprosessen. Du kan når som helst legge til enheter til huben. Appen veileder deg gjennom prosessen med å legge til enheter.

Du finner detaljert informasjon om nødvendige trinn for å legge til enheten i kapitlet Legg til en enhet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?