SUG_NO_WH-01

Feilsøking

Dette emnet forklarer løsningene på problemer med systemet, enheter og konfigurasjonsinnstillinger.

HUB-

Symptom

Mulig årsak

Løsning

Kan ikke utføre oppdatering av fastvare offline.

De eldre appversjonene støtter ikke offlineoppdateringer.

Oppdater appen til versjon 7.4.0.

Offlineoppdateringer fungerer ikke på huber som kjører en versjon under 4.42.28.

Fullfør igangkjøringsprosessen og la fastvaren oppdateres automatisk.

Offlineoppdateringer vil mislykkes hvis skjermen låses under oppdatering av fastvaren.

Sørg for at skjermen forblir ulåst under oppdateringen. Du kan stille inn telefonens automatisk låsing til Aldri i enhetsinnstillingene.

Når du legger til en enhet, blir enheten avvist eller kan ikke legges til.

Enheten støttes kanskje ikke av systemet.

Bruk kun enheter som er oppført i Liste over Wiser-enheter.

Enheten kan ikke koble seg til huben. Etter 3 trykk blinker LED-en på enheten gult i 30 sekunder.

Paringsmodus er endret.

Trykk på Tilbakestilling-knappen på enheten 3 ganger, hold den deretter inne i 20 s helt til LED-en blinker rødt. Enheten må starte på nytt i riktig modus.

Huben kommuniserer ikke eller mottar ikke oppdateringer.

IPv4 er ikke aktivert i nettverksinnstillingene.

Forsikre deg om at IPv4 er aktivert i ditt lokale nettverk og i internettinnstillingene på ruteren fra internettleverandøren. Systemer som er konfigurert som kun IPv6, vil påvirke hubens evne til å kommunisere og motta programvareoppdateringer.

Systemet kan ikke koble seg til internett via Wi-Fi®-nettverksruteren.

Ruterportinnstillingene er kanskje ikke riktig konfigurert for at systemet skal få tilgang til internett.

Kontroller at følgende ruterporter er åpne:

Vert

Protokoll

Port

Beskrivelse

hub.foundries.io

TCP

443

Docker containerregister

hub-auth.foundries.io

TCP

443

Autentiseringstjeneste for Docker-register

storage.googleapis.com

TCP

443

OSTree- og Docker-omdirigeringer

api.foundries.io

TCP

443

Ved bruk av lmp-device-register

app.foundries.io

TCP

443

Ved bruk av lmp-device-register

cnm-ih-na.azure-devices.net

AMQP

5671

Hub til sky-tilkobling

ota-lite.foundries.io

TCP

8443

Enhetssystemport

ostree.foundries.io

TCP

8443

OSTree-server for oppdateringer

Hvis du støter på problemer ved igangkjøring av enheten, se avsnittet om feilsøking i brukerveiledningen for den spesifikke enheten.

Se Liste over Wiser-enheter for lenker til brukerveiledningen for hver enkelt enhet.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.