SUG_NO_WH-01

Tidskjemaer

Oppgi et tidsskjema for å definere det spesifikke tidspunktet for endring av enhetsstatus.
TIPS: Tidsplanen endrer statusen for enheten basert på hendelsene som er konfigurert for et valgt tidspunkt. Hvis du trenger å reversere/endre statusen på et annet tidspunkt, legger du til en ny tidsskjemahendelse.
  • Eksempel 1:

    Hendelse 1: Sett oppvarmingen til 19 °C kl. 6:30.
    Hendelse 2: Sett oppvarmingen til 15 °C kl. 8:30.


    Resultat: Denne handlingen holder temperaturen på 19 °C fra kl. 6.30 til kl. 8.30, og kl. 8.30 endres den til 15 °C.

  • Eksempel 2:

    Hendelse 1: Sett kjøkkenbelysningen til «PÅ» kl. 19:00.
    Hendelse 2: Sett kjøkkenbelysningen på «AV» kl. 23:00.

    Resultat: Denne handlingen holder kjøkkelbelysningen på fra kl. 19:00 til kl. 23:00, og kl. 23:00 slås den av.

MERK: Den nye handlingen overstyrer alltid den aktuelle handlingen. Hvis en ny hendelse legges til enheten eller manuell betjening finner sted mens en planlagt handling pågår, vil systemet derfor stoppe det pågående tidsskjemaet. For detaljert forståelse av hvilken handling/kontrollmodus som prioriteres, se Forstå prioriteringer i kontrollmodus.

Tidsskjemaer opprettes og redigeres på Automatisering-skjermen (A)

Trykk på et tidsskjema for å gå til detaljene.

Detaljert informasjon for tidsskjema:

A

Enhetstype

Et tidsskjema kan bare konfigureres for én bestemt enhetstype.

B

Navn på tidsskjema

C

Enheter som tidsskjemaet gjelder for

D

Hendelseskalender

Hendelsene i tidsskjemaet er oppført her, sortert etter ukedag.

Indikatorene gir en oversikt over enhetens status under en hendelse (f.eks. full grønn indikator når lukkeren er helt åpen).

Tidspunktet for arrangementet vises ved siden av indikatoren.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.