SUG_NO_WH-01

Historikk

Gir en oversikt over energikilder og energiforbruk timebasert, daglig, månedlig og årlig slik at du kan følge energiforbruksmønstrene over tid. Den gir også en detaljert oversikt over energiforbruket, slik at du kan overvåke bruken av individuelle enheter i systemet ditt.

  1. trykker du på Historikk for å vise energikildene. Dette viser deg den totale energien som er generert og forbruk.

    MERK: Hvis ingen energikilder spores, vil ikke energikildedataene være tilgjengelige.

  2. For å endre tidsrammen som vises (timer, dager, måneder eller år) trykker du på (A) ».

    MERK: Grønne indikatorer viser solenergiproduksjon og grå indikatorer viser batteribruk.

  3. Trykk på og velg Lastforbruk for å vise energien som forbrukes av individuelle laster.

  4. Trykk på (A) igjen for å velge ønsket tidsramme.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?