SUG_NO_WH-01

Bruk av Wiser Home AI

Med Wiser Home-appen kan du se hvordan enhetene styres og planlegges for bruk.

Enhetskontrollskjerm

På enhetskontrollskjermen:

A

Viser neste planlagte tidspunkt for når enheten skal slås på.

B

Viser lastaktiveringsplanen for de neste 24 timene.

MERK: Bla gjennom alternativene for å vise hele tidsskjemaet.

Tidsskjema

Du kan når som helst endre tidsskjemamodusen til Wiser Home AI.

  1. Trykk på (C) for å åpne undermenyen.

  2. Trykk på (D) for å bytte tidsskjemamodus til Wiser Home AI.

Fraværsmodus

Hvis du ønsker å aktivere fraværsmodus med Wiser Home AI. Borte vil overstyre Wiser Home AI-kommandoer for jevn tilpasning av hjemmet når du er borte. For mer informasjon om fraværsmodus, se .Bortemodus

Innsikter

I > Innsikter finner du detaljer om det kommende tidsskjemaet for dine Wiser Home AI-aktiverte enheter.

MERK: (E) Gir varsler og anbefalinger i sanntid for å varsle deg om uregelmessigheter, funksjonsfeil eller muligheter for optimalisering. Disse varslene hjelper deg med å iverksette tiltak i tide, sikre maksimal ytelse og sørge for energieffektivitet.

For å se hvor mye penger du sparer med Wiser Home AI går du til Innsikter.

MERK: Besparelser vil vises avhengig av hvilket tilbud du har valgt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?