SUG_NO_WH-01

Nedlasting av hubfastvare til appen

Når huben er koblet til Wiser-skyen, oppdateres den automatisk med den nyeste fastvaren.

Hvis du vil oppdatere huben manuelt før du kobler til skyen, kan du bruke appen som profesjonell installatør.

VIKTIG: Nedlasting av hubfastvaren er kun tilgjengelig for Wiser Hub 2. generasjon.

Som profesjonell installatør:

  1. Trykk på Hubfastvare (A).

  2. Trykk på Se etter oppdateringer (B).

  3. Hvis det finnes en ny versjon av fastvaren, lastes den ned til appen.

MERK: Hvis en fastvare er lagret i appen, kan du kontrollere versjonsnummeret og utløpsdatoen.
  • For å sjekke om det finnes en nyere versjon trykker du på Oppdater fastvare (A).

  • For å fjerne en fastvare fra appen din trykker du på papirkurven (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?