SUG_NO_WH-01

Varsler og alarmer

Med varsler og alarmer kan Wiser Home-appen sende meldinger som vises i varslingssystemet for operativsystemet i den mobile enheten din, og du kan også stille inn en alarm for overforbruk og nullforbruk av den spesifikke enheten.

Du kan velge varsler og alarmer i kontoalternativene for menyen Innstillinger .

MERK: Innstillinger for varsler og alarmer lagres for en konto i Wiser-skyen. Endringer på én mobil enhet påvirker alle mobile enheter som bruker samme konto.
  1. Trykk på Varsler og alarmer (A).

Innstillinger for varsler og alarmer:

SYSTEM
Lavt og kritisk batterinivå

Vil varsle deg når batteriet i en enhet har lite strøm.

Offline-enheter

Vil varsle deg når huben mister forbindelsen til en enhet.

Automatiseringer

Vil varsle deg når en automatisering er utløst.

Administrasjon av anti-tripping:

Varsler deg ved lastutkobling hvis en tidsplan eller en automatisering ikke kjører på grunn av dette, når enheter slutter å koble ut last eller når tidsplaner og automatiseringer gjenopptas.

Enheter

Enkelte enheter kan sende varsler selv. Du kan velge hvilke enheter som har lov til å sende varsler.

TIPS: Du kan også aktivere eller deaktivere varsler for en enhet i enhetsalternativene.
Wiser Home AI-varsler

Aktiverer varsler og anbefalinger i sanntid for å varsle deg om uregelmessigheter, funksjonsfeil eller muligheter for optimalisering.

PERSONLIG
Overforbruk

Appen vil utløse en alarm når enhetens bruk overskrider oppgitt grense, slik at du kan administrere og redusere overforbruk på en effektiv måte. Se Konfigurering av alarm for overforbruk for informasjon om hvordan du stiller inn alarmen for overforbruk.

Nullforbruk

Appen vil utløse en alarm når enheten bruker 0 watt over en innstilt tidsperiode. Se Konfigurering av alarm for nullforbruk for informasjon om hvordan du stiller inn alarmen for nullforbruk.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.