SUG_NO_WH-01

Innsikter

Innsikter gir deg en oversikt over energiforbruket ditt, besparelser og mønstre som påvirker energieffektiviteten din.

  1. Fra startskjermen trykker du på .

    B

    Viser prosentandelen av energibesparelsen for den aktuelle måneden, sammen med en sammenligning av gjennomsnittet for de siste tre månedene. Den gir også data om timer spart i Fraværsmodus og lar deg aktivere Økomodus for ytterligere besparelser.

    C

    Sporer justeringer som er gjort for oppvarmingen, inkludert antall ganger oppvarmingen ble skrudd opp eller ned, samt miljøfaktorer som antall soltimer, som kan påvirke energibehovet. Se Vær og oppvarming for detaljert informasjon.

    D

    En graf viser hvordan utetemperaturen har påvirket varmeforbruket de siste 30 dagene. Trykk på Varmerapport for å vise temperaturdata for hvert rom i hjemmet ditt. Se Varmerapport for detaljert informasjon.

    MERK: B, C og D vises ikke hvis du ikke har oppvarmingsenheter installert i hjemmet ditt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?