SUG_NO_WH-01

Automatiseringer

En automatisering lar deg gruppere flere handlinger som vanligvis utføres sammen, utløses automatisk eller til fastsatte tider. Med Wiser Home-appen kan du opprette automatiseringer basert på dine behov.

Betingelsene kan være:

  • Endret enhetsstatus.

  • Aktiver fraværsmodus.

Tidene kan være:

  • Bestemt tidspunkt på dagen (f.eks. kl. 7.30 hver dag).

  • Tidsperiode (f.eks. fra soloppgang til solnedgang).

Handlinger kan være:

  • Endring av status for en enhet (f.eks. åpne lukker 50 %).

  • Sende en melding.

  • Aktivere en stemning.

Begrensninger:

  • Maksimalt antall automatiseringer: 10

  • Maksimalt antall betingelser: 10

  • Maksimalt antall handlinger: 10

En automatisering krever minst én handling og én betingelse eller et bestemt tidspunkt på dagen.

MERK: En automatisering endrer status for en enhet bare én gang, basert på forholdene. Hvis du vil reversere endringen, må du opprette en ny automatisering. Hvis du for eksempel vil slå på en lampe basert på bevegelsesdeteksjon, må du opprette en automatisering som «Tilstedeværelse oppdaget – Lys PÅ» og en annen som «Ingen tilstedeværelse oppdaget – Lys AV».
VIKTIG: Den nye handlingen overstyrer alltid den aktuelle handlingen. Derfor, hvis det legges til en ny hendelse til autoamtisering eller manuell drift finner sted mens en planlagt automatisering pågår, vil systemet stoppe den pågående automatiseringen. For en detaljert forståelse av hvilken handling/kontrollmodus som prioriteres fremfor andre, se Forstå prioriteringer i kontrollmodus.

Automatiseringer opprettes og redigeres på automatiseringsskjermen (A).

Du kan slå en automatisering PÅ eller AV ved å trykke på glidebryteren (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?