SUG_NO_WH-01

Bli kjent med Wiser-systemet

Wiser-systemet gir en enkel, praktisk og fleksibel løsning for styring av hjemmeenheter ved hjelp av Wiser Home-appen.

Huben er hjertet i systemet, og behandler kontrollforespørsler og statusrapporter for tilkoblede Wiser-enheter.

Med en personlig konto og Wiser Home-appen på en smarttelefon kan du kontrollere og overvåke tilkoblede Wiser-enheter fra alle steder med internettilgang for både mobiltelefonen og huben.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.