SUG_NO_WH-01

Klimakontroll

Klimakontroll innebærer styring av funksjonen til klimaenheter i Wiser-systemet. For å opprette en klimakontroll må klimaenheter tilordnes til et rom.

Klimakontroll på systemnivå

  • Hvis et enkelt Wiser Heat-system, som f.eks. gulvvarme, støtter en sentralisert, vannbasert varmekilde (en kjel eller varmepumpe) , kan denne enkeltkilden enten varme opp eller kjøle ned, men ikke begge deler.

  • Rom som får varme fra én enkelt varmekilde og ikke kan kjøles ned (f.eks. rom med radiatorer), vil ikke være i drift i kjøleperioden. For eksempel når systemet er i kjølemodus i et rom uten kjøling:

    • Radiatortermostaten skal ikke utføre en økning og skal vise samme status som i modus for låsing av enhet.

    • Romtermostaten skal aktiveres ved å trykke på en av de 3 tastene (+, -, O), men påfølgende tastetrykk vil ikke endre innstillingspunktet.

  • Varmt vann til husholdningsbruk faller generelt utenfor omfanget av kjølingen. Dette betyr at i kjølemodus, vil all varmtvannskontroll fungere som normalt (dette kan komme fra en alternativ kilde, f.eks. elektrisk).

  • Rom som ikke får varme fra en sentral varmekilde (f.eks. rom med elektrisk oppvarming), vil fortsette å fungere normalt i oppvarmingsmodus når kjølemodus er PÅ.

  • Der det finnes flere enheter gulvvarme som hver inneholder en innkobling for oppvarming/kjøling, trenger bare én av disse å indikere kjøling for at hele systemet skal settes i kjølemodus.

MERK: Se brukerveiledningen for enheten for mer detaljert informasjon om klimakontrollfunksjonene til en bestemt enhet.Liste over Wiser-enheter inneholder lenker til brukerveiledningen for hver enkelt enhet.

Klimakontroll på romnivå

Når en klimaenhet tilordnes til et rom, vil ett enkelt klima som inkludere alle klimaenheter som er tilordnet til dette rommet.

Klimakontrollen ser ut og fungerer som en enhetskontroll. Du kan styre klimakontrollen direkte fra startskjermen og tilordne den til stemninger eller tidsskjemaer.

  • Alle klimaenheter som er tilordnet et rom, vil bli kombinert som én klimakontroll.

  • Klimakontrollen kan ikke navngis i motsetning til andre enheter, men vil ta samme navn som rommet.

  • Individuelle klimaenheter kan ikke tilordnes til et tidsskjema eller en stemning. I stedet vil klimakontrollen vises i de relevante listene.

  • Når du tilordner en klimakontrollenhet (for eksempel en termostat) til et rom ved hjelp av Wiser Home-appen, bruker systemet romnivåplanlegging. Dette betyr at alle enheter i samme rom følger en felles oppvarmingsplan. Basert på brukerrollen opprettes det et standard tidsskjema når klimaenheter tilordnes.

    Når du er logget inn som profesjonell installatør:

    • I skjermbildet for enhetskontroll , er bryteren Følg tidsskjema slått Av som standard.

    • Alle rom er satt til manuell modus.

    • Du kan aktivere bryteren Følg tidsskjema hvis du ønsker at standard oppvarmingsplan skal gjelde.

    Når du er logget inn som huseier:

    • skjermen for enhetskontroll, er bryteren Følg tidsskjema slått På som standard.

    • Systemet bruker automatisk en standard oppvarmingsplan.

    • Du kan når som helst redigere tidsskjemaet slik at det passer til dine daglige rutiner og preferanser.

  • Hvis du betjener en enkelt enhet i klimakontrollen manuelt (f.eks. en av tre radiatortermostater), sendes kommandoen til klimakontrollen, og dette påvirker alle tilordnede enheter. (Alle tre radiatortermostatene åpnes/lukkes basert på kommandoen).

  • Individuelle enheter kan blokkeres slik at de ikke kan betjenes manuelt.

  • For å fjerne en klimaenhet fra en klimakontroll må du fjerne den fra rommet.


Klimakontroll:

A

Økemodus

B

Måltemperatur

C

Statussymbol

Oppvarmingssymbol:

Kjølesymbol:

D

Målt temperaturen i rommet

E Glidebryter for innstilling av ønsket temperatur
F

Hvis klimakontrollen er tilordnet til et tidsskjema for » ( ), kan du velge om klimakontrollen skal følge tidsskjemaet.

G

Lar deg redigere et eksisterende tidsskjema.

TIPS: Hvis klimakontrollen ikke er tilordnet et tidsskjema, vil alternativet Opprett eller tilordne tidsskjema) være tilgjengelig.
H

Legg til eller fjern enheten fra Favorittenheter. Se Administrer favoritter

J

Naviger til Romdetaljerfor rommet som klimakontrollen er tilordnet til.

Konfigurering av klimakontroll

Når du konfigurerer klimakontrollen, må du ta hensyn til følgende informasjon.

Oppvarmingskontrol:

  • Hvis hjemmet ditt bruker et Wiser 16A relé for temperaturkontroll , må du legge til en Wiser romtermostat eller Wiser temperatur-/fuktighetssensor i dette rommet.

  • Hvis hjemmet ditt bruker en Wiser Underfloor Heating Connection Strip, må du legge til en Wiser romtermostat / Wiser temperatur-/fuktighetssensor/ til dette rommet.

  • Hvis du har tilordnet mer enn to radiatortermostater til et rom, anbefales det å også tilordne en romtermostat / Wiser temperatur-/fuktighetssensor/ Smart ZB-termostat 16 A til dette rommet.

  • Tilordne kun én romtermostat til hver klimakontroll.

Kjølekontroll:

  • Hvis hjemmet ditt bruker en Wiser-tilkoblingslist for gulvvarme, må du legge til en Wiser romtermostat / Wiser temperatur-/fuktighetssensor/ til det berørte rommet.

  • Når kjølemodus er aktivert på en / Smart ZB- termostat 16 A eller på gulvvarmen, går alle enhetene over til kjølemodus. Så hvis / Smart ZB-termostat 16 A er i kjølemodus, går gulvvarmen i kjølemodus selv om kjølefunksjonen ikke er aktivert. Se brukerveiledningen for den aktuelle enheten for mer detaljert informasjon. Liste over Wiser-enheter inneholder lenker til brukerveiledninger for hver enkelt enhet.

  • Den konfigurerte temperaturen for gulvvarme varierer fra 18 °C til 30 °C.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.