SUG_NO_WH-01

Økomodus

Økomodus er en smartfunksjon som er utviklet for å maksimere effektiviteten til oppvarmingssystemet ditt. Denoptimaliserer stoppetiden for oppvarmingsfasen automatisk hver gang den innstilte temperaturen endres fra en høyere til en lavere verdi.
MERK: Økomodus er en systemfunksjon som er aktivert eller deaktivert for alle rom.
MERK: Økomodusfunksjonen aktiveres ikke i kjølemodus.

Økomodus deaktivert

Wiser endrer innstilt temperatur klokken 22.00 i henhold til tidsskjemaet. Avhengig av været og hvor godt isolert huset er, synker romtemperaturen proporsjonalt fra klokken 22.00.

Kjelen fortsetter å gå i sykluser til klokken 22.

Økomodus aktivert

Når økomodus er aktivert, fastslår Wiser hvor godt hjemmet ditt holder på varmen i forhold til aktuell og forventet utetemperatur. Basert på dette veksler systemet til neste planlagte innstilte temperatur før kl. 22.00 uten merkbar tap av komfort.

Perioden mellom tidspunktet når økomodus endrer innstillingsverdien og kl. 22.00 er økoperioden, og besparelser oppnås som følge av at kjelen ikke kobles INN.

Kjelen slutter å varme før klokka 22.

Når et rom befinner seg i en økoperiode, vises et ØKO-symbol i rommet på startskjermen.

ØKO-symbolet vil også være synlig på temperaturjusteringsskjermen og romtermostaten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?